This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:TDA4VH

Guru**** 2474710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463551/j784s4xevm-tda4vh

器件型号:J784S4XEVM

工具与软件:

您好、是否有其他方法可以在 J784s4中的 R5F 内核上运行二进制文件、而不是将可执行文件软链接到固件 FW 文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们的定制映像中有只读文件系统、因此在通过 SD 卡启动后无法进行软链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathesh:

    我不知道你到底在问什么。  您的固件是否已作为文件系统构建的一部分链接?

    软链接不是必需的、它们旨在轻松指向正在使用的实际固件、因为我们可以使用多个不同的固件。 软链接名称来自器件树 firmware-name 属性、则保留为通用名称、以便轻松识别 SoC 和内核。  

    您始终可以更改 firmware-name 属性、如果要完全使用不同的固件名称、请参阅 DeviceTree 节点中的属性。 或者、您可以直接复制所需固件作为文件系统中的软链接名称。

    如果您询问如何在只读文件系统上从控制台更改名称、则需要将文件系统作为读写方式重新装载。

    此致

    Suman