请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J784S4XEVM 工具与软件:
已清除 MCU_TIMER0中断状态
清除了 VIM 挂起寄存器、清除了 VIM 中断状态

我写入 IRQVEC 后、ACTIRRQ 有效位被清零、在发生 IRQ 之前、ACTIRQ/PRIIRQ 寄存器中的有效位不会被置位。
MCU_TIMER0和 VIM 都指示 IRQ 状态未设置、此时未发生中断。
在 ISR 条目处放置一个断点、启动计时器、然后开始运行程序;从下面的屏幕截图中可以看出、MCU_TIMER/VIM 都表示 IRQ 已发生、但 ISR 例程断点未命中

为什么即使 IRQVEC 具有正确的矢量、ISR 也不命中?
谢谢!