This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:内核警告:`PCI_BUS 0000:00:2字节 CONFIG 写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位`

Guru**** 2476415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458795/am69-kernel-warning-pci_bus-0000-00-2-byte-config-write-to-0000-00-00-0-offset-0x4-may-corrupt-adjacent-rw1c-bits

器件型号:AM69

工具与软件:

您好!

将 AM69与我们的 Toradex Aquila 板一起使用时、我们看到以下内核警告:

pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x4 may corrupt adjacent RW1C bits


您是否知道这一点? 如果是、原因是什么、或者您能告诉我们如何解决这一警告?


欢迎您提供任何帮助、谢谢!