This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:此字段是必需的

Guru**** 2475375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463280/tms320c5505-this-field-is-required

工具与软件:

我正在使用 TMS320C5509A、但这个悬空的网站不会在器件下拉列表中提供该选项。

我正在开发我们的旧代码、需要能够在 CCSV12中构建它。

我做过一次、但没有做笔记、现在我又做了一次、记录难以浏览的 TI 网站和工具、供后续工程师参考。

在我的生命周期内、我无法在 Project Explorer 的"Includes"视图中"启用"包含路径。 我在编译器命令中看到了正确的--include_path 开关、并且我知道文件位于正确的位置、但在"includes"视图中路径是"灰显"的、没有明显的方法可以"刷新"它。

建议?