This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021AM263Q1EVM:引导模式

Guru**** 2474200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460374/dlp2021am263q1evm-boot-mode

器件型号:DLP2021AM263Q1EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在原理图"DLP2021AM625Q1DVHE1_Sch"中、其连接的引导模式设置如下:

但是、根据数据表、引导模式信号的连接应不同:

在这里、MPU 是与自定义引导加载程序一起使用还是 我们 误解了什么内容?

当我们使用数据表设置时 、这会对您的设计很有帮助。 但我们需要了解的是、我们 TI 使用的这一工具是不同的。  

谢谢  

Jens  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    我请一位具有专业知识的团队成员回答这个问题。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!
    我正在研究这个问题、并会尽快与您联系。
    感谢您的耐心。

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Siddharth

    感谢您的关注。 有任何相关更新?

    谢谢  

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!
    我很抱歉,但我仍在努力,并将回到你。
    我试图交叉参考这些信号、因为我不确定这是否实际上是原理图问题。
    此外、如果您愿意、我们还可以通过电子邮件继续我们的对话。 这样我们也可以共享原理图文件。

    此致、

    Siddharth