This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:单色传感器中的模糊效果

Guru**** 2474220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460405/sk-am62a-lp-blur-effect-in-monochrome-sensor

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在尝试测量 MTF50和锐度 KPI、但图像中似乎存在模糊层。 我们尝试了不同的光学器件和不同的距离、但结果是相同的。 我们还尝试禁用 nsf4块、但此行为仍然存在。 此外,即使我们可以看到图像的差异, KPI 往往是相同的。 PFA 附加图像供您参考。  

PS:这是单色传感器。

建议什么可能是原因。

e2e.ti.com/.../sharpness_5F00_images_5F00_for_5F00_case.zip

谢谢。此致、

病毒沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi viral、

    Unknown 说:

    感谢分享图片!

    jpg 文件看起来很合理。

    为了确认、您可以比较和共享传感器 RAW 和 VISS YUV。
    由于它是单色的,除了 NSF4之外,在 VISS 中应该没有损失。

    Unknown 说:
    但图像中似乎有模糊层。 [报价]

    通常、镜头/传感器可能会在一定程度上使图像模糊。
    VISS-EE 块是边缘增强功能、可以锐化 VISS 输出。
    您可以调优 EE、从而获得更好的输出效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的刚华:

    为了确认、您可以比较和共享传感器 RAW 和 VISS YUV。
    请查看随附的所需原始和 YUV 图像。 原始映像的配置详细信息如所示
    宽度- 1920
    高度-1200
    BBP - 8位
     e2e.ti.com/.../Raw_2C00_-Yuv-and-Jpeg-Images.zip

    您可以调优 EE、从而获得更好的输出效果。
     如前所述、边缘增强不适用于单色传感器。
    SK-AM62A-LP:单色图像传感器的 ISP 调优过程-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、
    病毒沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi viral、

    感谢您的分享!

    我看不到 VISS 中的任何问题会使图像模糊。

    BBP - 8位

    传感器输出原始图像看起来也采用8位格式。
    在给定8位原始图像输入的情况下、您可以检查当前 VISS 设置中的两个方面。

    • 黑电平校正或传感器基座

    在共享的 VISS 输出 YUV 图像中有一些像素裁剪为0。
    您可以检查设置中的黑电平是否正确、或者您的应用程序是否需要黑电平校正。

    • γ 曲线

    由于您的传感器输出是8位原始输出(这在我看来很少见)、因此您是否需要对典型的10位或12位传感器应用正常的伽马曲线。
    您可以检查应用要求以查看是否更喜欢改用线性伽马曲线。
    在这种情况下、VISS 输出几乎与输入原始图像相同、只是进行了黑电平校正(必要时可以使用 NSF4)。

     如前所述、边缘增强不适用于单色传感器。

    这取决于您的应用。

    如果需要、VISS H/W 可以在单声道输入图像上应用 EE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的刚华:

    如何在单色传感器中启用和应用 EE 插件。
    使用映像工具生成 Bins 文件时、sensor_viss_ee_dcc.xml 文件会显示以下错误:



    PFA GENERATE_DCC_SCRIPT 和 SENSOR_VISS_EE_DCC 文件:

    e2e.ti.com/.../generate_5F00_dcc_5F00_script_5F00_and_5F00_sensor_5F00_viss_5F00_ee_5F00_dcc.zip

    此致、
    病毒沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi viral、

    使用映像工具生成 bin 文件时、sensor_viss_ee_dcc.xml 文件显示以下错误:

    bash 脚本中有错误的 xml 文件名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的刚华:

    感谢您的更正。 我已经对脚本进行了必要的更改、 错误现已解决。 但是、我无法看到调整 EE 插件产生的任何影响。 我确信 bins 包含 EE 插件参数、因为创建 bins 时没有错误。 我们尝试大幅 增加"edge_intensity_LUT"的值并禁用 NSF4 插件。  

    我已 将文件"obj->params.fcp[0].ee_mode     = TIVX_VPAC_VISS_EE_MODE_OFF;     "更改为"obj->params.fcp[0].ee_mode = TIVX_VPAC_VISS_EE_MODE_Y8;" tiovx_viss_module.c "我现在可以看到清晰度的明显变化。 我想确认是否应  将标志设置为  TIVX_VPAC_VISS_EE_MODE_Y8、因为我使用的是8位传感器。 我看到 还有另一个选项"TIVX_VPAC_VISS_EE_MODE_Y12"。

    此致、

    病毒沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi viral、

    感谢您的更新!

    [报价用户 id="606240" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460405/sk-am62a-lp-blur-effect-in-monochrome-sensor/5611447 #5611447"]我想确认是否应将 标志 设置为  TIVX_VPAC_VISS_EE_MODE_Y8[/QUOT]

    是的、由于 YUV 输出为8位格式、因此 Y8很适合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的刚华:

    感谢您的确认。

    此致、
    病毒沙阿