This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:实施 PTP

Guru**** 2474200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463513/am4376-implementing-ptp

器件型号:AM4376

工具与软件:

您好!

是否有关于如何在使用 AM437x 的 Linux 上使用 PTP 的指南或手册? 尤其是在支持和不支持 IEEE1588v2的情况下使用 PHY。 在比较支持和不支持 IEEE1588v2的 PHY 的软件方法或硬件设置方面是否有任何差异?  

此致、

Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktor  

    粘贴 Pekka 先前的回复、以允许您和您的客户跟进查询

    Linuxptp 与来自 MAC (所有 TI 处理器)或 PHY 的 xMII 接口的1588时间戳无关。 我想说的是、PHY 中的时间戳没有好处、但这在理论上相当深入。 但 Linux 中还支持 PHY 时间戳。 因此、正确写入的 PHY 驱动程序即可支持该功能。 完整的1588 PTP 堆栈不会在 PHY 内部运行、它仅 为 SW PTP 状态机提供时间戳。  

     

    无论供应商如何、上述所有情况几乎适用于所有处理器和 PHY。

    https://linuxptp.sourceforge.net/

    一些较旧的 SDK 文档

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/05_03_00_07/linux/Industrial_Protocols_PTP.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 TI 处理器和 Linux 的行为都相同。 Linux 内核支持 来自 xMII 接口(所有 Sitara 上游 Linux 以太网驱动程序均支持)或 PHY 的硬件时间戳(docs.kernel.org/.../timestamping.html)。 PHY 支持特定于供应商提供的 PHY 驱动程序。

    1. 立即下载   安装  最新的以太网驱动程序、最新的 SDK
    2. 命令提示符处访问  参数  "ethtool -T "、其中 端口标识符

    如果这些参数存在、那么硬件时间戳启用。

    • SOF_TIMEPOSTG_RAW_hardware
    • SOF_TIMEPORTTING_TX_hardware
    • SOF_TIMEPORTTING_RX_hardware

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pekka:

    感谢您提供的信息。 一开始就很有帮助。

    听起来很简单。

    BR

    Dieter