This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:电路板无法正常工作

Guru**** 2474200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436017/tmdx654idkevm-board-is-non-functional

器件型号:TMDX654IDKEVM

工具与软件:

您好!

我们订购了其中两块用于 PROFINET 测试的电路板。 我们使用同一映像对两个 SD 卡进行了编程、并尝试了两个板。 1工作、1不工作。 我们无法 ping 通未工作的电路板。 我们尝试将 SD 卡从工作板切换到不工作的板、但也不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lux Wroblewski

    感谢您的提问。

    您是否能够确认特定于 SD 卡接口的问题。

    板电源正在工作。

    请允许我与团队核实并返回。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    电源工作正常。 我们从工作的那一个,并尝试它不工作的一个只是为了确定。 我无法确认这是 SD 卡接口问题、我只能说 SD 卡本身及其映像没有故障。

    谢谢!

    勒克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lux、  

    谢谢你。

    OUT EVM 专家正在休假。

    让我来检查并更新您的信息。 请预计会有一些延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有此问题的最新动态?

    勒克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有此问题的最新动态? 我需要一块工作板来完成测试。

    勒克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有收到关于此问题的帮助