主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
我已在 RPI 接头中启用 MCU SPI 1接口、但在测试期间未收到响应。 这里是我的设备树、配置中有任何错误?
&wkup_pmx2 {
mcu_spi1_pins_default: mcu_spi1-default-pins {
pinctrl-single,pins = <
J721S2_WKUP_IOPAD(0x058, PIN_OUTPUT, 7) /* (D26) WKUP_GPIO0_0.MCU_SPI1_CLK */
J721S2_WKUP_IOPAD(0x064, PIN_OUTPUT, 7) /* (C27) WKUP_GPIO0_3.MCU_SPI1_CS0 */
J721S2_WKUP_IOPAD(0x05c, PIN_OUTPUT, 7) /* (E24) WKUP_GPIO0_1.MCU_SPI1_D0 */
J721S2_WKUP_IOPAD(0x060, PIN_INPUT, 7) /* (C28) WKUP_GPIO0_2.MCU_SPI1_D1 */
>;
};
};
&mcu_spi1 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&mcu_spi1_pins_default>;
status = "okay";
spidev@0 {
spi-max-frequency = <2000000>;
reg = <0>;
compatible = "linux,spidev";
};
};