SDK:09.01.00
EVM:AM62A SK
您好!
我想以最高频率使用 AM62A7的 CPU。 我们的处理器可支持1250MHz 频率。 因此、我在器件树中进行了以下更改以使用1250MHz CPU 频率。
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62a7.dtsi b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62a7.dtsi
index 881c86e1df37..1652a2679ed3 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62a7.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62a7.dtsi
@@ -107,33 +107,23 @@ a53_opp_table: opp-table {
syscon = <&wkup_conf>;
opp-200000000 {
- opp-hz = /bits/ 64 <200000000>;
- opp-supported-hw = <0x01 0x0007>;
- clock-latency-ns = <6000000>;
+ status = "disabled";
};
opp-400000000 {
- opp-hz = /bits/ 64 <400000000>;
- opp-supported-hw = <0x01 0x0007>;
- clock-latency-ns = <6000000>;
+ status = "disabled";
};
opp-600000000 {
- opp-hz = /bits/ 64 <600000000>;
- opp-supported-hw = <0x01 0x0007>;
- clock-latency-ns = <6000000>;
+ status = "disabled";
};
opp-800000000 {
- opp-hz = /bits/ 64 <800000000>;
- opp-supported-hw = <0x01 0x0007>;
- clock-latency-ns = <6000000>;
+ status = "disabled";
};
opp-1000000000 {
- opp-hz = /bits/ 64 <1000000000>;
- opp-supported-hw = <0x01 0x0006>;
- clock-latency-ns = <6000000>;
+ status = "disabled";
};
opp-1250000000 {
完成此更改后、我将使用"k3conf 转储时钟"验证频率。 但在 k3conf 命令中、会显示 CPU 内核频率1200MHz、这是不正确的。

那么、器件树的更改是否正确? 或者、我是否需要进行任何其他更改才能使用 CPU 的固定最大频率?
此外、请建议是否有其他方法来检查 CPU 频率。
我们使用的是 RT Linux。
此致、
Jay