This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:有关 MCU SDK 中 Falcon 模式下的 ATF 加载地址的问题

Guru**** 2474700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463486/am62a7-question-about-atf-load-address-in-falcon-mode-in-mcu-sdk

器件型号:AM62A7

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我有一个与 MCU SDK 中的 Falcon 模式相关的问题。

在 SDK 文档和config.mk文件中、Falcon 模式下的 ATF 加载地址似乎与文档和.mk文件不匹配。 您能否确认 Falcon 模式下 ATF 的正确加载地址?

如下图所示、ATF_LOAD_ADDRconfig.mk文件中定义的似乎存在差异。

期待您的答复。

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    文档可能尚未更新。 请遵循 SDK 配置文件。

    要生成 Falcon 映像、只需将 Falcon_mode=1传递给 make 命令。

    此致、

    Prashant