This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:TDA3输入时钟频率问题

Guru**** 2474690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463780/tda3mv-tda3-input-clock-frequency-issue

器件型号:TDA3MV

工具与软件:

您好!

我们设计了一个射频输入频率为50 MHz 的电路板。 它是否可用于 TDA3的输入时钟、如果可用于、它是否可以连接到 OSC0或 OSC1? 我们是否必须使用新频率的晶体?

谢谢

此致

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我建议参考 TRM 检查支持的输入时钟频率。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OSC0只能是19.2 MHz、20 MHz 或27 MHz、而 OSC1只能是19.2 MHz 或21 MHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确、在 TRM 中给出了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致