This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何消除每次 GPMC 传输之间的差距?

Guru**** 2475260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458325/am6442-how-to-eliminate-the-gap-between-each-transfer-of-gpmc

器件型号:AM2434

工具与软件:

工具与软件:

你(们)好  

客户现在正在使用 GPMC 访问 FPGA 来测试 AM243客户电路板。

该模式配置为数据宽度为16位的单一访问、 非多路复用。  

从时序的角度来看、每次读取和写入的完成与下一个数据包的开始之间存在很大的差距。

现在、他们尝试修改了这个 Bit 8和 Bit 11、但间隙仅增加、无法减小。 为0时、GAP 为200ns、周期越大、GAP 越大。 那么、如何消除这一差距呢? 感谢您的帮助。

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题专家目前在本周和下周不在办公室。 请预计响应会延迟。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接产品线中的性能基准测试。

    Mbps (位/秒)

    模式:16位地址和数据非复用模式

    内存:PSRAM

    写入速度:40.9Mbps

    读取速度:44.4Mbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun、

    您能否确认调试编译或发布编译中的测量结果?

    如果您在调试编译中测量结果、则在发布编译中进行尝试。

    此致、

    Anil。