This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:我们可以在同一节点创建多个参数、作为图参数吗

Guru**** 2474690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463541/tda4vh-q1-can-we-create-multiple-parameters-of-a-same-node-as-graph-parameters

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

SDK 版本:9.2.0.5

我正在创建 tiovx 图、其中只有一个节点是自定义对象阵列合并节点。 该节点采用5个 Vx_object_array 类型的输入参数。 节点输出一个合并的对象数组、其中合并了此输出数组中所有五个对象数组的所有元素。

现在我的问题是、我可以创建这五个输入参数作为图形参数吗?

出队和入队是如何处理这些参数的?

此致、

Lalit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lalit:

    我们的专家目前不在办公室。 请期待下周回复。

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lalit:
     是的、您可以创建五个参数作为图形参数。
     您可以使用 graph_parameter_index 使参数出队、入队。 将为每个参数分配一个索引、使用该索引使参数进入队列/出队。

    此致、

    Gokul