This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68:AM68能否同时支持两个摄像头传感器1920x1080 30fps 和一个 LWIR 摄像头640x480 (或512) 30fps

Guru**** 2580465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464646/am68-could-am68-simultaneously-support-two-camera-sensors-1920x1080-30fps-and-one-lwir-camera-640x480-or-512-30fps

器件型号:AM68

工具与软件:

尊敬的 Expert:

AM68能否同时支持两个摄像头传感器1920x1080 30fps 和一个 LWIR 摄像头640x480 (或512) 30fps

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1080p 摄像机的传感器颜色格式是什么?

    AM68 ISP 应能够支持2个1080p Bayer 图形摄像头。

    我想您不通过 ISP 来处理 LWIR 图像。