This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8147:开发基础

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464782/tms320dm8147-developement-basic

器件型号:TMS320DM8147

工具与软件:

你(们)好

我们计划将 TMS320DM8147用于即将推出的行车记录仪项目、该项目最多需要来自两个摄像头的2K 视频。 应与传感器、SD 卡、NAND、外接 WiFi 模块相连接。 那么、我们开始开发时需要哪些 h/w 模块和工具链? 学习曲线。 所有 SDK 和工具链是否都是专有的?

h/w 和 s/w 是否有任何设计指南?

此致
Partha Sarathi Mishra
电气工程师- II
Hae 创新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Partha、

    感谢您的提问。 我们很高兴您计划为您的项目使用 TMS320DM8147。 但是、这是一款非常旧的器件、最后一款 TI SDK 于2013年发布。 此器件上没有计划使用任何新的 SDK。

    对于您要查找的器件、我们支持新器件、因此建议您联系当地的 TI 支持部门获取建议。

    首先、您可以访问 https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/arm-based-processors/overview.html 

    谢谢。