This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:加载 spidev 驱动程序和 spi_omap2_mcspi 驱动程序后、无/dev/spidev

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464354/dra821u-no-dev-spidev-after-loading-spidev-driver-and-spi_omap2_mcspi-driver

器件型号:DRA821U

工具与软件:

你(们)好、

我将在 J7200 EVM 上运行默认映像(即 tisdk-default-image)。 我在/dev/(即/dev/spidev)中没有看到 SPI 设备、即使我加载了 如下所示的两个驱动程序。 我在这里遗漏了什么?

root@j7200-evm:/lib/modules/6.6.32-ti-01287-g6de6e418c80e-dirty/kernel/drivers/spi ls
spi-omap2-mcspi.ko spidev.ko

root@j7200-evm:/lib/modules/6.6.32-ti-01287-g6de6e418c80e-dirty/kernel/drivers/spi modprobe spidev
root@j7200-evm:/lib/modules/6.6.32-ti-01287-g6de6e418c80e-dirty/kernel/drivers/spi modprobe spi-omap2-mcspi

root@j7200-evm:/lib/modules/6.6.32-ti-01287-g6de6e418c80e-dirty/kernel/drivers/spi ls /dev/spidev
LS:无法访问"/dev/spidev:没有此类文件或目录


root@j7200-evm:/lib/modules/6.6.32-ti-01287-g6de6e418c80e-dirty/kernel/drivers/spi ls /dev/
AutoFS gpiochip0 iio:device0 mapper mtd2 mtdblock3 pts ptypc rpmsg_ctrl1 tty0 tty20 tty32 tty44 tty56 ttyS1 ttypf 2 ttypf vcsa1 vcsu6
块 gpiochip1 initctl mem mtd2ro mtdblock4 ptyp0 ptypd rpmsg_ctrl2 tty1 tty21 tty33 tty45 tty57 ttys10 ttyp3 ubi_ctrl vcsa2 vcsu7
btrfs-control gpiochip2 kmsg mmcblk0 mtd3 mtdblock5 ptyp1 ptype rtc tty10 tty22 tty34 tty46 tty58 ttyS11 ttyp4 udev_network_queue vcsa3 vfio
char gpiochip3 log mmcblk0boot0 mtd3ro mtdblock6 ptyp2 ptypf rtc0 tty11 tty23 tty35 tty47 tty59 ttyS2 ttyp5 urandom vcsa4 vaga_arbiter
控制台 gpiochip4环路控制 mmcblk0boot1 mtd4 net ptyp3 random shm tty12 tty24 tty36 tty48 tty6 ttyS3 ttyp6 vcs vcsa5看门狗
cpu_dma_latency gpiochip5 loop0 mmcblk0p1 mtd4ro null ptyp4 remoteproc0 snapshot tty13 tty25 tty37 tty49 tty60 ttyS4 ttyp7 vcs1 vcsa6 watchdog0
crypto gpiochip6 loop1 mmcblk0rpmb mtd5 pfsm-0-0x48 ptyp5 remotepc1 snd tty14 tty26 tty38 tty5 tty61 ttyS5 ttyp8 vcs2 vcsa7 watchdog1
cuse gpiochip7 loop2 mqueue mtd5ro pfsm-2-0x4c ptyp6 remoteproc2 stderr tty15 tty27 tty39 tty50 tty62 ttyS6 ttyp9 vCS3 vCSU 零
磁盘篡改 loop3 mtd mtd6 port ptyp7 rfkill stdin tty16 tty28 tty4 tty51 tty63 ttyS7 ttypa vcs1
dma_heap hwrng loop4 mtd0 mtd6ro pps0 ptyp8 rpmsg0 stdout tty17 tty29 tty40 tty52 tty7 ttyS8 ttypb vcs5 vcs2
fd i2c-0 loop5 mtd0ro mtdblock0 ptmx ptyp9 rpmsg1 tee0 tty18 tty3 tty41 tty53 tty8 ttyS9 ttypc vs6 vcsu3
完整 i2c-1 loop6 mtd1 mtdblock1 ptp0 ptypa rpmsg2 teef0 tty19 tty30 tty42 tty54 tty9 ttyp0 ttypd vcs7 vcsu4
FUSE i2c-2 loop7 mtd1ro mtdblock2 ptp1 ptypb rpmsg_ctrl0 tty tty2 tty31 tty43 tty55 ttyS0 ttyp1 ttype vcsa vcsu5