This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 开发支持

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462213/tda4vm-tda4vm-development-support

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

由于该项目、我们需要以下帮助:

  1. 如果连接到 MCU 域的 NOR 闪存模型与 EVM 板不同、需要进行哪些修改?
  2. 如果 MCU 域中 NOR 闪存的 MCU_OSPI[]接口发生变化、则需要进行哪些修改?
  3. 应如何配置连接到 MCU 域中的 MCU_I2C0的 EEPROM?
  4. 主域中的 I2C/SPI 资源能否在 MCU 域中使用? 哪些文档提供了相关指导、您能否举例说明如何在 MCU 域中使用主域的 I2C?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我写这篇文章太匆忙了。 感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你可以把这个问题分成不同的线程吗? 这样、我们就可以将您的问题转给个人专家、如果其他专家遇到类似的问题、还可以查看单独的主题帖。

    我认为1和2可以在同一个线程中执行、但3和4应该是单独的线程。

    接下来我将结束该主题。

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared

    我将 分隔该问题。

    所以在这个 主题中你能 告诉我 1和2吗?

    最佳。

    ptliu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ptliu

    我注意到您在单独的主题中询问了问题1和问题2:

    (+) TDA4VM:TDA4VM 开发支持-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    现在我将结束本主题、因为问题已在该主题中得到解答。

    此致!
    Jared