This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68:AM68 ISP 是否支持4K@30fps。 720p30 x 2 +1920x1080px1?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464648/am68-could-am68-isp-support-support-4k-30fps-720p30-x-2-1920x1080px1

器件型号:AM68

工具与软件:

尊敬的 Expert:

AM68能否满足这些要求?

1.ISP 支持4K@30fps。  720p30 x 2 +1920x1080px1

2.

UVC 输出 流。 30 fps。

a) RGB 1080p YUV2

b) IR main:720p Y8

c)深度:720p Z16

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Unknown 说:
    1.isp 支持4K@30fps。  720p30 x 2 +1920x1080px1[/报价]

    根据经验、AM68 ISP 应在720MHz 下运行、通常每秒处理600M 个像素。
    如果您的总像素吞吐量远低于600MP/s、AM68 ISP 应能够支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="445448" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464648/am68-could-am68-isp-support-support-4k-30fps-720p30-x-2-1920x1080px1 "]

    UVC 输出 流。 30 fps。

    a) RGB 1080p YUV2

    b) IR main:720p Y8

    c)深度:720p Z16

    [报价]

    我不熟悉 USB。

    有关更多详细信息、请参阅 AM68 TRM。

    www.ti.com/.../spruj28

    复制我的朋友 的评论。