This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:eth0和 eth1的默认 MAC 地址是什么?

Guru**** 2548280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464716/am620-q1-what-is-default-mac-address-for-eth0-and-eth1

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

您好、亲爱的专家

客户希望在最终生产中使用我们的内部默认 MAC 地址、以下是一些问题。

1. eth0接口映射 WKUP_MMR0_MAC_ID0和 eWKUP_MMR0_MAC_ID1寄存器吗?

  

2. WKUP_MMR0_MAC_ID0和 WKUP_MMR0_MAC_ID1的默认值是什么 ? 每个 AM62x 芯片都有其独特之处吗?

例如、我尝试转储这两个寄存器并与 eth0接口进行比较

我想 MAC 地址是1c:63:49:22:4F:2e、 是在生产期间分配给器件的。

这是一个"合法"MAC  地址、可申请最终客户的生产用途? 有任何疑虑?

3.软件引导时是否随机生成 eth1 MAC 地址? 据我所知、我们没有用于存储 eth1 Mac 地址的专用寄存器、对吧?

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、  

    感谢您的提问。

    MAC ID 是为每个器件编程的。 由于 TRM 是通用的、因此 TRM 中可能没有值。

    如果问题是: 每个器件的 MAC ID 是否唯一、答案是肯定的。

    此致、

    Sreenivasa