This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:关于 ethernat

Guru**** 2542990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464548/am625-about-ethernat

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

我偶尔会遇到 eth0在启动过程中无法启动的情况。 检查日志时发现提示如图所示、但重新启动后恢复正常。 这可能是什么原因呢?

我使用的 Linux 和 uboot 基于 SDK 8.6中的版本、使用 buildroot 重做 rootfs。

谢谢

e2e.ti.com/.../5238.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao Teng、  

    您是否会在定制设计的电路板或 SK-AM62x EVM 上遇到此问题?

    您是否已从 SK-AM62x EVM 的默认版本修改器件树? 如果是、能否共享您的设备树?

    您遇到此问题的不同情况是否有共同因素? (即启动前连接在 eth0上的以太网电缆、启动时加载某些应用等)  

    您的测试设置是什么? (即、您待测试的器件已连接到单个其他器件还是 EtherCAT 子器件链?)  

    -道林