This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8165:TMS320DM8165的 PCIe 链路 AER 错误

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464456/tms320dm8165-pcie-link-aer-error-with-tms320dm8165

器件型号:TMS320DM8165

工具与软件:

大家好!

我们有以下问题。

我们 在英特尔 Alderlake-S 平台 PCIe x16插槽上使用了 PCIe 采集卡(板载 IC 附加卡是 TMS320DM8165)。

Linux 命令行将显示 PCIe AER 错误、运行软件工具一段时间后、采集卡将冻结。

执行了以下验证

将 PCIe 链路速度设置为第1代也会失败。

2.添加 PCIe 提升板电缆将通过

由于 PCIe 形式的 CPU 无法调节 PCIe TX/RX 驱动器、 我不知道是否可以尝试  TMS320DM8165中的某个解决方案。

谢谢大家