This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:是否可以跳过读取电路板 ID EEPROM (AT24C512C)?

Guru**** 2473760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463580/processor-sdk-am62x-is-it-possible-to-skip-reading-the-board-id-eeprom-at24c512c

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

尊敬的 Expert:

是否可以跳过读取板 ID EEPROM (AT24C512C)?

怎么做?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否要求在 U-Boot 上跳过它? 即使 U-Boot 尝试读取 EEPROM 但失败、您的电路板也能正常引导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Expert:

    客户希望开始设计新的硬件平台。

    客户的硬件设计希望省略 EEPROM (AT24C512C)

    客户担心、uboot 如果不能读取电路板 ID、会导致意外问题。

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    EVM 上的 EEPROM 提供 EVM 特定信息、例如 EVM ID。 如果没有这些信息、U-Boot 会绕过这些处理方式、并且仍然可以在 AM62x 定制电路板上正确执行。