This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:SK-AM62B-P1的映像是否可以在 AM6231平台上正常运行?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463011/am623-could-the-image-of-sk-am62b-p1-operate-normally-on-the-am6231-platform

器件型号:AM623

工具与软件:

尊敬的 Expert:

EVM soc 使用 AM6254、DTS 文件使用 k3-am625-sk.dts。

客户的电路板使用 AM6231并从 SD 引导

1.

映像可以在 EVM 中正常执行。

映像可以在不进行任何修改的情况下在 am6231上运行吗?

2.

如果需要修改、应该如何修改它们?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您指的是哪个 SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SDK 版本是10.01.10.04

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、在 SDK10.1中、DTS K3-am625-sk.dts 无需修改即可用于 AM6231。

    对于 AM6254和 AM6231之间的 SoC 差异、U-Boot 会在将信息传递给内核之前相应地修改 devicetree。