请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 主题中讨论的其他器件: TMDS64EVM
工具与软件:
您好、TI:
AM6442-EVM 上的 USB 主机模式测试:未检测到 USB 2.0和3.0 Pendrive
需要在 defconfig 中启用哪个选项?
问题:
- 该
lsusb命令可用、但 Pendrive 检测不起作用 - 在运行 Linux 的 AM64x 电路板上未检测到 USB Pendrive (2.0和3.0)。
问题:
- 需要在 defconfig 中启用哪个选项才能解决此问题?
此致
Honnesh