This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:HS-SE FS 至 HS-SE 转换后的软重启键盘写入器

Guru**** 2474230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464153/tda4vh-q1-soft-reboot-keywriter-after-hs-fs-to-hs-se-convertion

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

您好!

我有一个关于 OTP Keywriter 的问题。 我们将使用此应用程序将 HS-SE FS 芯片转换为 HS-SE 型号。

电路板:J784s4定制电路板
PDK 09.02.00.30
Linux
SPL 引导

在我们的生产中,我们希望在 Keywriter 完成其工作后触发重新启动。

为了模拟 Keywriter 行为、我们在不启用 OTP 编程电压的情况下添加了编译变体。

void EnableHighVoltageProgramming(void)
{
    uint32_t gpioIndex = 0;

    /* Configure GPIO base address */
    GPIO_v0_HwAttrs gpioCfg;
    GPIO_socGetInitCfg(gpioIndex, &gpioCfg);
    gpioCfg.baseAddr = CSL_WKUP_GPIO0_BASE;
    GPIO_socSetInitCfg(gpioIndex, &gpioCfg);

#ifdef ENABLE_KEYWRITER_HIGH_VOLTAGE_PROGRAMMING
    /* Set GPIO to HIGH */
    UART_printf("Enable OTP Programming Voltage\n");
    GPIO_init();
    GPIO_write(gpioIndex, 1);
    UART_printf("WKUP_GPIO6_VPP_CTRL output high\n");
#endif
}


在 Keywriter 的所谓干运行变体中、软重新引导可以按预期工作。 此例程的实现如下所示:

void NORETURN TriggerSoftReboot(void)
{

    UART_printf("Soft reboot triggered...\n");
    Board_STATUS board_status = Board_unlockMMR();
    UART_printf("Soft reboot: MMR unlock status: %d\n", board_status);
    s32 reset_status;
    while (true)
    {
        reset_status = system_reset(SOC_DOMGRP_J784S4_SYSTEM);
        UART_printf("Soft reboot: system_reset status DOMGRP_J784S4_SYSTEM: %d\n", reset_status);
        Osal_delay (100);
        reset_status = system_reset(SOC_DOMGRP_J784S4_MCU);
        UART_printf("Soft reboot: system_reset status DOMGRP_J784S4_MCU: %d\n", reset_status);
        Osal_delay (100);
    }
}

但是、如果具有启用编程电压的 Keywriter 型号(未干运行)、则 j784s4会成功地从 HS-HS FS 转换到 HS -SE 型号。
但软重启无法按预期工作-不执行软重启。

是否 M4内核、dmsc 固件在公钥真正融合后阻止任何软重启?

此致
Thomas


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas  

    在将密钥刻录到污水中后、您需要执行冷复位、而不是热复位。

    [报价 userid="573262" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464153/tda4vh-q1-soft-reboot-keywriter-after-hs-fs-to-hs-se-convertion ]但是如果启用了编程电压的 Keywriter 型号(非干运行) j784s4将成功地从 HS-SE 转换为 FS 型号。
    但软重启无法按预期工作-不执行软重启。

    如果您说软重启无法按预期正常工作、这意味着您探测并检查了 复位后电流是否变为低电平。

    此致
    Diwakar