This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:将内存大小优化为2 GB

Guru**** 2473670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464072/tda4ven-q1-optimize-the-memory-size-to-2-gb

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

HW Env:我们自己的 TDA4Ven 板

SW 编码:SDK10.0.5

1.帮助检查内存分配是否合理以及还有优化空间。

2.通过脚本配置固定分配占用的存储器相对较大,达到1866M

3.使用 Ventry 硬件平台的另一个批量生产项目的固定内存占用比较结果如下:

输入:两个平台都配备了4个3M 摄像头 UYVY。

输出:两个平台都具有2560×1440 RGB 的分辨率。

请帮助了解它是否合理以及是否仍有优化的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    如上所述、我们能否对您的用例所需的存储空间进行一些粗略计算? 这将有助于减少共享内存、目前已分配 960MB 的内存。

    此致、

    Brijesh