This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS 20.1安装问题:Blackhawk 中断安装

Guru**** 2474690 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462212/ccstudio-ccs-20-1-installation-problem-blackhawk-breaks-installation

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

请滚动查看自动翻译。

########## 德语############################################################################################################################
Linux:ICH möchte das neue CCS 20.0.1 installieren.
CCS 12 läuft seit Jahren problemlos auf meinem System。
Die Installation von CCS 20 endet mit dieser Fehlermeldung:"ccs_error:unable to install executable [...]: error runing [...]/Blackhawk_EMUPACK/bh_emupack_setup64_9.0.0.002.bin [...]:children process abolly exaced."
Im 日志文件 bh_emupack_9.0.0.002_install.log finde ich den einteg:"错误:无法重新启动 udev、需要重新引导"
在 meinem 系统中、使用不使用 gestartet mit:
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
Anscheinend verwendet das Blackhawk Skript eine andere Methode um udev neu zu starten, und diese schlägt è re fehl.
Wie kann ich CCS 20.0.1 auf meinem System installieren?
Übrigens : ICH benötige Blackhawk nicht. gibt es vielleicht eine methode, die Blackhawk Installation zu umgehen?


########## 英文翻译##################################################################################
Linux:我要安装新的 CCS 20.0.1。
CCS 12已经在我的系统中顺利运行多年。
CCS 20的安装结束时出现以下错误消息:"CCS_ERROR:无法安装可执行文件[...]:运行[...]/Blackhawk_EMUPACK/bh_emupack_setup64_9.0.0.002.bin [...]:子进程异常退出。"
在日志文件 bh_emupack_9.0.0.002_install.log 中、我找到条目:"ERROR:Failed to restart udev、reboot required"
在我的系统中、udev 通过以下命令重新启动:
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
显然、Blackhawk 脚本使用不同的方法重新启动 udev、并且此操作失败。
如何在系统上安装 CCS 20.0.1?
顺便说一下:我不需要 Blackhawk。 是否有办法绕过 Blackhawk 安装?

######################################################################################################################################################################

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、Fedora 不是 CCS 官方支持的 Linux 发行版、因此我们只能提供有限的支持。  

    您是否使用正常或提升的权限(sudo)进行安装?

    [quote userid="493222" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462212/ccstudio-ccs-20-1-installation-problem-blackhawk-breaks-installation 顺便说一句:我不需要 Blackhawk。 是否有方法可以绕过 Blackhawk 安装?

    是、很遗憾、这是不可能的。 我们有一个计划在未来解决这一问题:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12145

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我最终在 Fedora 上安装 CCS 20.0.1的方法:
    ----------------------------------------------------------------------------
    准备:
    sudo dnf install libnsl libusb ncurses-compat-libs glibc-devel.i686 libxcrypt-compat
    Fedora-40:sudo ln -s /usr/lib64/libpython3.12.so.1.0 /usr/lib64/libpython3.9.so.1.0    
    fedora-41:sudo ln -s /usr/lib64/libpython3.13.so.1.0 /usr/lib64/libpython3.9.so.1.0    

    要避免 Blackhawk 错误消息:
    创建:/sbin/start_udev 并使其可执行
    start_udev 的内容:
      #! /bin/bash
      sudo udevadm control --reload-rules
      sudo udevadm trigger

    安装:
    sudo ./ccs_setup_20.0.1.00004.run

    运行:
    sudo /opt/ti/ccs2001/ccs/theia/ccstudio --no-sandbox
    ----------------------------------------------------------------------------

    可以正常运行、但在沙盒中运行 CCStudio 时仍有一些小问题、没有 su 权限。
    错误如:EACCES:auto-device-support.package.tirex.json 上的权限被拒绝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的解决方法。