This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM644x:eth0和 eth1的默认 MAC 地址是什么?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465535/am644x-what-is-default-mac-address-for-eth0-and-eth1

您好、Srinivasa  

我们有类似的请求,下面是我们的查询  

-用于 eth-0的 Mac 是唯一的,并 为每个 AM644x 组件预编程(不仅在 EVK 单位) ,请确认  

-对于 Eth-1到 Eth-n 设计者需要在 EEPROM 中编程 Mac 将在引导期间提取,否则将随机获取 Mac -请确认  

-所以,应该管理 Mac 地址为 ETH-0也在生产? 每个 Am64x 将为每个芯片的 eth-0预编程 Mac?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagendra:  

    我将螺纹拆分、以避免可能的混淆。

    有一个编程的 MAC ID。 您应该能够使用任何以太网接口。

    如果这是查询、则其余 MAC ID 应由终端设备制造商进行管理。

    此致、

    Sreenivasa