This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:如何设置 eDP 的配置?

Guru**** 2541570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465310/am69a-how-to-set-the-config-of-edp

器件型号:AM69A

工具与软件:

尊敬的 Expert:

如何设置 eDP 的配置? 只能在规格

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    DP 和 eDP 使用相同的 SERDES 引脚进行数据 传输 TX。 因此配置应与 DP 相同。