This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:12M 摄像头传感器能否降至8M?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465463/am67a-can-the-12m-camera-sensor-be-downscaled-to-8m

器件型号:AM67A
Thread 中讨论的其他器件: AM67

工具与软件:

尊敬的 Expert:

AM67A 是否可以将12M 摄像头图像分频到8M、然后将其发送到 ISP 进行处理?

12M 摄像头传感器=> 8M 图像=> ISP (AM67A)

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是指将原始数据从12M 缩减至8M 吗? AM67中没有可用的原始标量。

    此致、

    Brijesh