This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:J721EXCPXEVM:如何更改 APP_srv_camera 中的摄像机数量

Guru**** 2547740 points
Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462037/j721excpxevm-j721excpxevm-how-to-change-the-number-of-cameras-in-app_srv_camera

器件型号:J721EXCPXEVM

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

您能否提供有关如何更改app_srv_camera J721EXCPXEVM 模块中摄像头数量的指导?

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在使用 J721EXCPXEVM 模块时遇到问题。
    在 APP_srv_camera 中将 NUM_CAPT_CHANNELS 常数从4更改为3后、APP_RUN_Graph 函数中会发生分段故障。
    当我尝试执行图形时会出现此问题、它会阻止应用程序按预期运行。
    能否就如何解决此问题提供指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否知道有必要这样做? SRV 应用需要4个摄像头连接到 GPU、以拼接并获得环视输出  

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我还查看了 Vision Apps 用户指南、似乎 SRV 的 TIVX 内核打算使用四个摄像头。
    只是为了确认、我的理解是否正确、即 TI SRV 应用中的摄像头数量固定为4、无法更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SRV 应用程序始终使用4个摄像头进行了测试。

    因此、为了支持3个摄像头而进行的更改将需要对 GPU 和应用进行更多更改。

    此致、

    Nikhil