This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:SoC

Guru**** 2546410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463916/am62p-soc

器件型号:AM62P

工具与软件:

问题:

1.vddr_core=vdd_core=0.85v、我们测试如下断电序列、它是否有任何问题?

WaveformA (130.3ms)、WaveformB (402ms)、WaveformC (102ms)需要时间从3.3V 或1.8V 降低至0V、 它们是否出了问题?

3.当 ECU 从电源关闭切换到电源打开时, 是否有任何要求 每个 电源的起始电压为最小电压?的电平

4.当 ECU 从电源关闭切换到电源打开时, 是否有任何要求 每个 电源在 最小电压  至少在?μ s 的时间内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan Wang:  

    当我保存并展开该波形时、该波形不清楚。  

    您能分享一张更好的图片吗?

    在将 soc 从断电切换为通电时、 是否 对每个 电源供应商都有任何要求、要求它们以最低电压?

    所有电源轨电压都要求小于0.3V  

    4.   在将 soc 从断电切换到接通电源时、是否对每个电源供应商在 最低电压下  至少在一段时间内有任何要求?

    需要遵循上电顺序。

    电流电源斜升预计在之前的电源斜升并稳定后开始。  

    电源斜升之间没有时序要求。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa

    感谢您 replye2e.ti.com/.../_1030_T476419_1130_Power-Down-sequence-timing_5F00_SOC_5F00_20250121.xlsx

    我添加 Excel 文件、请帮助检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan Wang:  

    谢谢你。

    让我回顾一下。

    您是否使用 TI 电源架构?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 TI 电源架构?

    →Maybe、它是由欧盟团队设计、我不是很确定(__LW_AT__中国团队)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan Wang:  

    谢谢你。

    原理图随附在 Excel 中。

    当 VDD_CORE 为0.85V 时、建议使用同一电源为 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 供电。

    我怀疑您可能必须在负载开关的输出端增加一些负载或减小电容器、以加快电源衰减。

    此致、

    Sreenivasa