This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:在深度睡眠模式下仅使用 WKUP_MMR0_PMCTRL_SYS 寄存器是否正确?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454937/am623-is-it-correct-that-only-the-wkup_mmr0_pmctrl_sys-register-is-used-in-deep-sleep-mode

器件型号:AM623

工具与软件:

你(们)好  

PMCTRL_SYS_LPM_EN 位于 WKUP_MMR0_PMCTRL_SYS 寄存器和 CFG0_SYS_PROXY 寄存器中。

在深度睡眠模式下仅使用 WKUP_MMR0_PMCTRL_SYS 寄存器是否正确?

此致

Shungo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shungo:

    我目前正在研究这个问题、但您能解释为什么需要这些信息吗?

    当使用包括深度睡眠在内的低功耗模式时、暂停/唤醒序列将处理寄存器编程。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anshu

    感谢您的回答。

    该电路如下:

     *。PMIC_LPM_en0连接到 TPS6521902。

    我希望 TPS6521902在进入深度睡眠模式时进入待机模式(PMIC 功能)。

    在 AM62x 处理器器件版本1.0中、德州仪器(TI)产品系列 技术参考手册、

    我在多个地方看到了有关 PMIC_LPM_EN 的相同说明、因此我想知道我应该使用哪个寄存器。

    AM62x 处理器器件版本1.0
    德州仪器(TI)产品系列 技术参考手册

    P5711 WKUP_MMR0_PMCTRL_SYS 寄存器

    P5047 CFG0_SYS_PROXY 寄存器

    P5767 WKUP_MMR0_PMCTRL_SYS_PROXY 寄存器

    P5010 CFG0_SYS 寄存器

    此致、

    Shungo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shungo:

    仅安全应用需要代理寄存器。 如果不需要、您可以使用普通寄存器。

    对于 PMIC 特定问题、我建议创建一个新主题以便 PMIC 团队发表评论。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    这个问题来自我的客户。 他了解 XXX_PROXY 寄存器仅用于安全目的。

    关于正常寄存器、TRM 提供了两个寄存器。 一个是 CFG0_WKUP_CTRL_MMR_PMCTRL_SYS (在14.2.1.3.265  中)、另一个是 CFG0_PMCTRL_SYS (在14.2.1.1.641中)。
    但是、"即时名称"是"WKUP_CTRL_MMR0"、"物理地址"都是4301 8080h。 这两个寄存器是否相同?
    或者这是 TRM 拼写错误、有两个不同的寄存器。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-San:

    让我在硬件团队里循环对这些寄存器发表评论。 请等待一段时间进行回复。

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-San:

    让我向文档团队核实并向您提供最新信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    文档团队是否有任何更新?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-San:

    根据文档团队的输入、在寄存器生成中发现了一些不一致之处。

    这将在 TRM 的下一个版本中解决。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-San:

    请参阅以下其他输入:

    CFG0_PMCTRL_SYS  

    这似乎是一个错误。

    MAIN_CTRL_MMR 中不应有 PMCTRL_SYS。

    这就是为什么我在总结表中问你是如何做到的。

    我看到它位于寄存器列表中、这是不正确的、但它并不在汇总表中。

     该寄存器应仅存在于 WKUP_CTRL_MMR 中。

    此致、

    Sreenivasa