This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821U4

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463927/dra821u-dra821u4

器件型号:DRA821U

工具与软件:

U-Boot 2023.04-g286de9bf-dirty (OCT 10 2024 - 10:37:46 +0900)

SoC:J7200 SR2.0 GP
模型:德州仪器(TI) K3 J7200 SoC
EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
在0x51处读取板载 EEPROM 失败-121
电路板:J721EX-PM1-E2版 SOM
DRAM:2GiB (有效4GiB)
内核:85个器件、32个 uClass、devicetre:单独
闪存:0字节
MMC:MMC@4f80000:0、MMC@4fb0000:1
随处加载环境... 好的
输入:串行@2800000
输出:串行@2800000
ERR:串行@2800000
am65_cpsw_nuss 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA02102 cpsw_ver:0x6BA82102 ALE_ver:0x00293904端口:1 MDIO_freq:1000000
EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
在0x51处读取板载 EEPROM 失败-121
net:eth0:以太网@46000000port@1
按任意键以停止自动引导:0
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
卡未响应电压选择! :-110
MMC_init:-95、time 113
器件1上的 SD/MMC
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
卡未响应电压选择! :-110
MMC_init:-95、time 71
**设备规范 MMC 1**
找不到分区 MMC 1
无法设置块设备
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
卡未响应电压选择! :-110
MMC_init:-95、time 71
**设备规范 MMC 1**
找不到分区 MMC 1
无法设置块设备
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
卡未响应电压选择! :-110
MMC_init:-95、time 71
**设备规范 MMC 1**
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x gpio@21:读取输出寄存器时出错
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x gpio@20:读取输出寄存器时出错
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x gpio@20:读取输出寄存器时出错
GPIO:未找到"GPIO@22_17"
命令'GPIO'失败:错误-22
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x gpio@21:读取输出寄存器时出错
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x gpio@20:读取输出寄存器时出错
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x gpio@20:读取输出寄存器时出错
GPIO:未找到"GPIO@22_16"
命令'GPIO'失败:错误-22
k3_r5f_rproc r5f@41000000:内核1已在使用中。 rproc 命令不起作用
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
卡未响应电压选择! :-110
MMC_init:-95、time 71
**设备规范 MMC 1**
找不到分区 MMC 1:2
无法设置块设备
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
卡未响应电压选择! :-110
MMC_init:-95、time 71
**设备规范 MMC 1**
找不到分区 MMC 1:2
无法设置块设备
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
卡未响应电压选择! :-110
MMC_init:-95、time 71
**设备规范 MMC 1**
找不到分区 MMC 1:2
无法设置块设备
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
卡未响应电压选择! :-110
MMC_init:-95、time 71
**设备规范 MMC 1**
找不到分区 MMC 1:2
无法设置块设备
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
卡未响应电压选择! :-110
MMC_init:-95、time 71
**设备规范 MMC 1**
找不到分区 MMC 1:2
无法设置块设备
libfdt FDT_CHECK_HEADER(): FDT_ERR_BADMAGIC
未配置 FDT 存储器地址。 请配置
FDT 地址通过"FDT addr

"命令。
正在中止!
错误的 Linux ARM64图像魔术!
切换到分区#0、好
mmc0 (第0部分)是当前器件
**无分区表- MMC 0**
找不到分区 MMC 0:1
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
卡未响应电压选择! :-110
MMC_init:-95、time 71
正在启动 USB...
未找到工作正常的控制器
USB 被停止。 请先发出"USB start"。
正在启动 USB...
未找到工作正常的控制器
k3-navss-ringacc ringacc@2b800000:环加速器探测环:286, gp-rings[96,32] sci-dev-id:235
k3-navss-ringacc ringacc@2b800000: dma-ring-reset-quirk: disabled.
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
BOOTP 广播1
BOOTP 广播2.
BOOTP 广播3.
BOOTP 广播4.
BOOTP 广播5.
BOOTP 广播6.
BOOTP 广播7.
BOOTP 广播8.
BOOTP 广播9.
BOOTP 广播10.
BOOTP 广播11.
Bootp 广播12.
Bootp 广播13.
Bootp 广播14.
Bootp 广播15.
BOOTP 广播16.
中国人民解放军17.

重试时间超时;再次开始
缺少环境变量:pxeuuid
正在检索文件:pxelinux.cfg/01-58-A1-5F-BD-8c-93
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
***错误:`serverip'未设置
正在检索文件:pxelinux.cfg/00000000
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
***错误:`serverip'未设置
正在检索文件:pxelinux.cfg/0000000
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
***错误:`serverip'未设置
正在检索文件:pxelinux.cfg/000000
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
***错误:`serverip'未设置
正在检索文件:pxelinux.cfg/00000
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
***错误:`serverip'未设置
正在检索文件:pxelinux.cfg/0000
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
***错误:`serverip'未设置
正在检索文件:pxelinux.cfg/000
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
***错误:`serverip'未设置
正在检索文件:pxelinux.cfg/00
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
***错误:`serverip'未设置
正在检索文件:pxelinux.cfg/0
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
***错误:`serverip'未设置
正在检索文件:pxelinux.cfg/default-arm-k3-j721e
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
***错误:`serverip'未设置
正在检索文件:pxelinux.cfg/default-arm-k3
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
***错误:`serverip'未设置
正在检索文件:pxelinux.cfg/default-arm
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
***错误:`serverip'未设置
正在检索文件:pxelinux.cfg/default
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
***错误:`serverip'未设置
未找到配置文件
正在启动 USB...
未找到工作正常的控制器
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
BOOTP 广播1
BOOTP 广播2.
BOOTP 广播3.
BOOTP 广播4.
BOOTP 广播5.
BOOTP 广播6.
BOOTP 广播7.
BOOTP 广播8.
BOOTP 广播9.
BOOTP 广播10.
BOOTP 广播11.
Bootp 广播12.
Bootp 广播13.
Bootp 广播14.
Bootp 广播15.
BOOTP 广播16.
中国人民解放军17.

重试时间超时;再次开始
am65_cpsw_nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 cpsw:rflow_id_BASE:2.
在端口1上建立链路、速度为10、半双工
BOOTP 广播1
BOOTP 广播2.
BOOTP 广播3.
BOOTP 广播4.
BOOTP 广播5.
BOOTP 广播6.
BOOTP 广播7.
BOOTP 广播8.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

从 SD 卡引导 DRA821U4T 时、它会失败引导。

我想知道是否有任何可疑的原因和解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    有几个问题要问:

    1:您使用的是定制电路板还是 TI j7200 EVM。

    2:您正在使用预编译 SDK 二进制文件还是已经对其应用了任何更改。

    3:如果您使用的是 SD 卡、您还能为我们提供 SD 卡的硬件原理图吗?

    4:您是否也可以帮助我们了解您使用的 SDK 版本。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    请在下面找到我们的答案。

    1:您使用的是定制电路板还是 TI j7200 EVM。

    :我们正在使用一个定制板。

    2:您正在使用预编译 SDK 二进制文件还是已经对其应用了任何更改。

    :我们应用了一些基于 SDK 的更改。

     这个问题只会在十个样本中的一个中出现。  

    3:如果您使用的是 SD 卡、您还能为我们提供 SD 卡的硬件原理图吗?

    : Lee 将很快更新 SD 卡的示意图。

    4:您是否也可以帮助我们了解您使用的 SDK 版本。

    :我们使用的是 ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-09_02_00_04

    BR

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    如果可能、您还可以帮助我们解决您在 SDK 中所做的更改吗?

    另外、为了进行确认、希望您在将所有文件复制到评估板后应用了同步命令。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8.pdf

    请参阅 SD 卡硬件电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    我们已通知硬件专家验证原理图。 一旦验证、我们将立即与您联系。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SD 卡仅支持3.3V 电压、因此不支持 UHS-I 数据速率。  确保 SDCard 接口未切换到更高的速度(需要更低的 IO 电压)。  我认为 TI 的默认软件可以读取该卡、并在该卡支持的情况下切换到更低电压/更高速度。  客户将需要禁用该开关、因为其电路板不支持。

    此外、EVM (和 TI 软件)期望板载 EEPROM 包含配置信息。  如果 EEPROM 不存在、则客户可以删除该代码段并通过其他机制提供任何缺失信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert Eschler

    我们将 SD 卡的 I/O 电源域设置为3.3V、并使用"16Gb/UHS-I 50" SD 卡。

    请参阅以下链接中的 SD 卡。
    www.mouser.kr/.../SDSDQAB-016G

    DRA821U4不支持 UHS-I 吗?

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    您提供的3.3V I/O 电源域仅支持 SD 和 HS 速度模式。 但是、要支持 UHS-1 速度模式、仅支持1.8V 的 I/O 电压。

    根据您的硬件原理图、3.3V 的固定 I/O 电压会阻止进入 UHS1速度模式。

    我还要将支持的 I/O 电压与下图中的速度模式关系相关联。