This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:如何为 ti-u-boot 设置环境

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464138/dm3730-how-to-setup-environment-for-ti-u-boot

器件型号:DM3730

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我从 ti-u-boot/ti-u-boot 有一个 ti-u-boot 源-此项目将包含 TI 的 U-Boot 产品的所有公开可用的源代码。 此项目的内容必须是可共享的和可重新分发的。 

我的服务器是 Ubuntu 18.04。

您能想到如何设置编译器环境吗、就像我使用的常规环境一样、i compiler u-boot 2018成功、 报告错误。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、DM3730是一个非常旧的器件。 根据产品页面上的"不支持"标题、我们无法再提供软件或硬件设计支持:
    https://www.ti.com/product/DM3730

    我们针对此器件发布的最后软件版本位于此处的产品页面上:
    https://www.ti.com/product/DM3730#software-development

    从那时起、我们尚未使用任何版本的 uboot 测试此器件。

    如果您正在进行新设计、并且希望我们能够在开发周期内提供设计支持、那么我建议您了解一下最新的器件。 如果您需要我们提供处理器选择方面的输入、请随时根据您的设计注意事项创建新的 e2e 线程、我们可以向您推荐可能非常适合的处理器。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nick

    感谢您的答复。