This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:TDA4AL:如何从摄像头预览视频帧直接到显示帧设置 DSS (显示子系统)?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463296/tda4al-q1-tda4al-how-to-setup-dss-display-subsystem-from-camera-preview-video-frame-direct-to-display-frame

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

TDA4AL:如何从摄像机预览视频帧直接到显示帧设置 DSS (显示子系统)?  

我们需要用最少的内存分配来设置 DSS 和输出到 FPD 显示屏(显示分辨率为3840x2160x12位)。

如何设置 DSS dtsi/内核 config/内核驱动程序和相关测试工具?

我们需要先检查存储器映射、因为最终的 DDR 大小非常小(仅1GB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从上图可以看出、您好像使用 CSITX 通过 MIPI 接口将数据传输到显示设备、您能否确认相同?

    在这种情况下、CSITX 在 Linux 上不可用、因此是否可以使用 RTOS 驱动程序和使用视觉应用、您是否可以将 CSIRX 连接到 CSITX?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    不确定您的意思是"  使用 RTOS 驱动程序和使用视觉应用是否有可能、您能否将 CSIRX 连接到 CSITX?" 您能详细解释一下吗?

     在本例中、CSIRX 似乎连接到了另一个 CSI 总线的 TX。  packages/ti/drv/csirx/examples/csirxtx_loopback_test/tex/lave/main_rtos.c 是否 src 涵盖这种情况?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    我的意思是、RTOS 驱动程序独立支持 CSIRX 和 CSITX 模块、并且可以 使用 OpenVX 框架通过存储器进行连接。 CSIRX 可以将输出写入存储器、可以由 CSITX 回读、而 OpenVX 有助于将它们连接/同步。  

    PDK CSIRXTX_Loopback 中的一个演示将 CSIRX 连接到 CSITX 旁路存储器。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您的答复。 另一个问题是 ISP 沿 数据路径的位置在哪里? 如果我们 执行  CSIRXTX_Loopback、它是否与以下 代码类似?

     摄像头传感器-> CSIRX -> CSITX -> ISP -> MIPI ->显示器

    谢谢

    Eddie

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    如果您从 CSIRX 输入的格式是原始数据、则需要 ISP、在这种情况下、数据路径就是

    传感器-> CSIRX ->内存-> ISP ->内存-> CSITX ->  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rrijesh、您好!

    感谢您的答复。 太棒了。 在以下问题中需要您的输入:

    如果需要 ISP、除了 CSIRX-TX 环回之外、我们还应该在软件方面做什么? 有任何对应的示例代码吗?

    谢谢!

    Eddie

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我之前的理解、摄像头视频流是从 CSI RX->VPAC -> DSS -> CSI TX -> FPD 生成的

    请向我们提供有关内存映射、dtsi 设置的指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    嗯、虽然用例不准确、但 RTOS SDK 中有一个类似的用例。 RTOS SDK 中的单摄像头用例从 CSIRX 捕获数据、在 ISP/VPAC 中处理这些数据并通过 DSS 将其发送出去。 此处我们需要将 DSS 替换为 CSITX。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    谢谢。 我想知道对于摄像头3a (自动白平衡/自动曝光/自动对焦)、它们在数据路径上的处理位置是什么?

    它是由 ISP 处理的吗? 或 C7x (DSP)? 也可以根据配置由其中任何一个进行处理?  

    它如何用于 TDA4AL、是否有任何参考代码或文档? 感谢您的帮助。

    Eddie   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    有一个2A 算法基于 ISP 的统计信息(H3A)输出运行。 该算法的输出再次应用于 ISP 中。 此算法当前在 R5F 内核上运行、并且 SDK 中有可用的参考算法。   

    此致、

    Brijesh