This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-OMAPL138:SD 卡创建错误

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461408/processor-sdk-omapl138-error-in-sd-card-creation

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138、OMAP-L138

工具与软件:

您好!

我在为 OMAPL138定制电路板创建 SD 卡时遇到问题。 我使用的是 SDK 软件包6.03。 我使用了 SDK 软件包中给出的脚本、 之前、我可以通过此过程创建 SD 卡。 我使用的是外部存储卡读卡器和内部存储卡读卡器。 现在、在这两种情况下、我都无法创建新的 SD 卡。 我按照脚本文件中提到的步骤操作、并使用 SDK 中存在的默认映像。 有时、使用脚本的 SD 卡分区会出错。 有时分区会成功、但 rootfs 分区会出现"结构清理错误"。 有时 rootfs 分区不会创建。 请为我提供解决方案指导

此致、

Rejin    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rejin、

    从其他主题复制:

    "我使用 dd 命令克隆我的自定义创建的 SD 卡。 克隆后、我使用 SD 卡启动的定制板。 但在"启动内核"消息之前引导冻结。 控制台正在等待输入。"

    无设计支持

    首先、请注意、我们无法再为 OMAP-L138提供软件或硬件设计支持。 有关其他说明、请参阅此主题:
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461700/processor-sdk-omapl138-newest-packages-for-omapl138

    您的具体问题  

    请注意、我将不能提供特定于 OMAP-L138或 OMAP-L138软件的指导。 但我会发表几条评论、看看是否有用。

    您是否能够使用 TI 提供的文件系统运行脚本、或者此脚本在此不起作用?

    您是否尝试过使用新的 SD 卡?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是的、我可以运行脚本。 三个月前我创建了 SD 卡。 我按照同样的程序创建新的一个。 但结果并不令人满意。  

    我将使用新的 SD 卡、我将告诉您。  

    我创建了另一个帖子、因为主题不同、我需要帮助。 通过这两种方式中的任意一种、我都希望创建一张新的 SD 卡。 所以我尝试了两种方法。 我不知道为什么克隆失败。

    此致、

    Rejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我尝试在两张新卡中创建新 SD 卡。 但问题仍然存在。 在打开 rootfs 分区时, 需要清理一些错误消息,如结构。 我不知道为什么会发生这种情况。  我得做点什么。

    此致、

    Rejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rejin、

    如果 CREATE SD 卡脚本可以与 TI 提供的映像正常工作、我们实际上无法在这里提供任何其他帮助。

    有许多不同的方法可以将文件系统写入 SD 卡。 下面是我们针对目前支持的器件之一记录的一些其它 SD 卡创建方法: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM437X/09_03_05_02/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_create_SD_card.html

    此致、

    Nick