This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:打印机无法打印

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463972/am3352-printer-does-not-print

器件型号:AM3352

工具与软件:

我们的文件系统具有 HPLIP 3.12.6和打印机 HP LaserJet Pro P1108。 我们购买了一台 HP LaserJet Pro P1108 Plus 打印机、它无法正常工作、也无法打印。  在具有 HPLIP 3.12.6的文件系统中是否有使用 HP LaserJet Pro P1108 Plus 进行打印的方法? 请分享您的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们只能在该论坛上回答有关 TI 软件和 TI 硬件的问题。

    即使您使用 AM335x 与 HP 打印机交互、这也是有关"如何将 HP 打印机与 Linux 处理器配合使用"的一般问题。 它与 AM335x 无关。

    如果您对 TI 软件或 TI 硬件有具体问题、请随时使用这些信息创建新的 e2e 主题。 现在、我将关闭该主题。

    此致、

    Nick