工具与软件:
各位专家、您好!
对于我的定制电路板、我们使用 V3、W2、U3、T3作为正常 GPIO 来启用或禁用某些东西。 不过、焊球 V3和 W2的引脚多路复用寄存器与其他两个寄存器略有不同。

V3和 W2似乎只有两种多路复用模式、默认用于 I2C、我想将其用作正常的 GPIO、并可以上下拉动、因此多路复用器值应为7。 然而、V3和 W2没有以下控制寄存器的 PULLTYPESEL 配置位:

因此、我们将引脚多路复用控制配置 为使用宏 J721E_IOPAD (OFFSET、PIN_OUTPUT_PULLUP、7)、并将 GPIO sysfs 配置为控制4个引脚、将 U3和 T3的控制寄存器值设置为0x20007、V3和 W2的控制寄存器值设置为7。 而且、sysfs 的控制适用于 U3和 T3、但不管 W2如何都不适用于 V3。
因此、我想知道 CTRLMMR_PADCONFIG53和 CTRLMMR_PADCONFIG54的正确配置值是什么 、用以使焊盘 V3和 W2与其他普通 GPIO 正常运行?
谢谢