This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:DDR ECC 开销

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464408/processor-sdk-am64x-ddr-ecc-overhead

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具与软件:

您好!

我使用 不带操作系统的开发板 TMDS64EVM。  

我在 DDR 和 msram 上启用了 ECC。  

1. 在启用 ECC 的情况下运行时是否有任何开销? 原因 为 ECC 分配1/9的存储器 将数据写入剩余的 内存的8/9 在上施加任何处理开销 主 CPU (例如、R5F)?

2. 如果有开销,会是什么?

我将讨论写入读取期间的 CPU 开销。

例如: 当数据写入 DDR 时、ECC 逻辑必须 计算奇偶校验位 、这可以增加延迟。 或写入1/9区域。


谢谢。  

  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun tu、

    我在专家里循环。 请期待您的回复。  

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、答案将取决于缓存命中/未命中。  最低吞吐量影响为12.5%(带有高速缓存命中)。  如果缓存未命中、影响可能高达100%、具体取决于传输的对齐情况。   

    此致、

    James