This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:最新 KeyStone RapidIO 驱动器可用性

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465308/66ak2h14-latest-keystone-rapidio-driver-avaialbility

器件型号:66AK2H14

工具与软件:

大家好!

我们正在着手开发基于6.x Linux 内核的定制66AK2H14电路板、我们正在寻找最新的 KeyStone RapidIO 驱动程序。

我们无法从 TI 支持的最新 SDK (即"k2hk-evm-linux-sdk-sdk-06.03.00.106.tar.xz")中找到 KeyStone RapidIO 驱动程序 src  

我们还可以从 TI git 存储库 git://git.ti.com/keystone-linux/linux.git.中看到 但 Linux 内核 版本为3.10.72、比 SDK Linux 版本(即 Linux-4.19)要小。

我在这里的问题是、KeyStone RapidIO 驱动程序是否在最新 SDK 版本下可用? 或者 Linux-3.10.72是此 KeyStone RapidIO 驱动程序的最新版本?

非常感谢您的反馈。

谢谢!

A. Mydeen.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    此器件/平台的最后一个 TI SDK 版本于2020年4月完成、您可以在此处找到该版本: https://www.ti.com/tool/download/SDK-K2HK PROCESSOR-SDK-LINUX 

    请在此处查看这些平台的所有版本: https://www.ti.com/product/66AK2H14#software-development

    请注意、存在 无计划 开发或发布的内容。 因此、如果找不到特定的驱动程序、您可以选择自己实施或通过某个第三方公司实施。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen、

    我可以谈谈 TI-git 存储库" git://git.ti.com/keystone-linux/linux.git 吗"

    是验证代码吗? 我们可以从这里拉驱动程序吗?

    您的输入将对我们大有帮助、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niyas:

     从历史记录(https://git.ti.com/cgit/keystone-linux/linux)中可以看出、最近一次更新是 8年前的。 维护此信息的团队不再在公司中、因此很难对您的问题进行评论。 因此我们的做法是您可以按原样自由使用它、我们不会为您提供任何支持。

    谢谢。