This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:66AK2G12ABYA60 - PCIe 时钟输入?

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463683/66ak2g12-66ak2g12abya60---pcie-clock-inputs

器件型号:66AK2G12

工具与软件:

 66AK2G12ABYA60的 PCIe 参考时钟输入是否真正是 LVDS?
 我看到它在数据表的几个地方出现、但表格中包含 LVDS 输入编号(表5-5。 LVDS 输入缓冲器直流电气特性)不适用于 PCIe 参考时钟、相反、有一条注释"请参阅 PCI Express 卡机电规范了解时钟要求"。

PCIe 标准要求 HCSL 作为参考时钟的逻辑电平标准。

谢谢!

-詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天无法得到明确的答案。  我希望提供您的答案1/21周一假期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们是 LVDS、但我不认为 PCIe 标准需要 HCSL。  根据您提供的用于66AK2G12ABYA60的 REFCLK 驱动器类型、您需要将所需的直流或交流耦合与 LVDS 输入相匹配。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您确认时钟输入是 LVDS。

     

     对于 PCIe 时钟参考问题、请参考 TI 应用手册:

    "在 PCIe 系统中、REFCLK 是一个差分高速电流转向逻辑(HCSL)时钟"、如所示 《PCIe 应用的时钟》(SNAA386)

    https://www.ti.com/lit/an/snaa386/snaa386.pdf?ts = 1737610344035

     谢谢、James