This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:OSPI 引导

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463850/tda4vh-q1-ospi-boot

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

  4.3.5 OSPI 引导器件配置中的 TDA4VH 用户手册引用了 引导模式支持1S-1S-8S 模式。

问题:

1.是完成引导过程所需的闪存 ID。

2.完成 TDA4VH OSPI 和 OSPI 闪存器件的配置设置所需的闪存 ID。

谢谢 Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    对于 OSPI 作为引导模式、ROM 代码期望闪存处于1S-1S-8S 模式。 第一个引导部分不需要闪存 ID。

    但是、对于下一阶段的引导加载程序、可能会根据闪存 ID 应用一些修复程序。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    对我的上述回答进行了一些更正。

    [报价 userid="498482 url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463850/tda4vh-q1-ospi-boot/5616507 #5616507"]对于 OSPI、作为引导模式、ROM 代码期望闪存处于1S-1S-8S 模式。 第一个引导部件不需要闪存 ID。

    读取闪存 ID 以进行 OSPI 引导。 它用于调优 RX 延迟。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDA4VH 设置要使用哪些闪存 ID?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    在 OSPI 引导中读取闪存 ID、但它以通用方式用于闪存。 未针对 OSPI 引导中的闪存执行任何特定于器件/制造商的操作。

    此致、
    Tanmay