This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:仅限 TDA4VM MCU

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464439/tda4vm-tda4vm-only-mcu

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

你(们)好

在仅 MCU 的演示中、进入低功耗模式后、它将延迟一段时间、然后退出低功耗模式。 在实际应用中、是否可以添加 GPIO (通用输入/输出)引脚来代替延迟功能? 为了实现上述目标、 需要有一张 TDA4VM 的原理图。 哪些 GPIO 可以扩展以供使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    嗯、这可以让你使用板上免费的任何 GPIO。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  

    但我在网页上找不到原理图的链接(www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-J721E)。 您能提供吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    链接到处理器 SDK、您能否查看 J721E 的链接?

    www.ti.com/.../J721EXSOMXEVM

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我找到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有一些问题。

    1.根据数据表、MCU 域中没有 GPIO。 在这种情况下、是否无法控制 MCU 内的 GPIO?

    进入仅 MCU 模式后、主域将关闭。 这是否意味着不能使用 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    但在本例中、您可以使用 WKUP 域 GPIO、不是吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以实现。 我已经研究了原理图、发现 WKUP_GPIO_6 (TP45)应该可供使用。 似乎没有其他 GPIO 直接引脚输出、 或其他 GPIO 都具有其他用途。 如果您有任何更好的建议、请随时告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在唯一的 MCU 演示中、wkup_GPIO0_6是否用于其他目的需要研究代码、但可以将其配置为正常 IO 使用。 

    电源为 VDDSHV0_MCU 

    PMICB 的 GPIO11控制使能。 只需测量低功耗前后的 C96侧电压。

    我使用万用表测量、C96通常为3.3V、仅进入 MCU 后电压为0V。 
    这意味着仅进入 MCU 后、无法使用 wkup GPIO? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我没想到会被你撞见的。"  

    请浏览原理图、弄清可用的 WKU GPIO、并在内部使用它来控制仅 MCU 模式。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望使用 GPIO 作为输入、来控制器件进入和退出仅 MCU 模式。 当进入仅 MCU 模式时、wkup GPIO 的电源也会关闭。 在这种情况下、我无法通过监控 GPIO 来退出唯一的 MCU 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我真的怀疑在 MCU_ONLY 模式下 WKUP GPIO 是否会关闭、但让我与团队确认并联系您。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我使用万用表测量、C96通常为3.3V、仅进入 MCU 后电压为0V。"

    正如我之前所说、我测量了 VDD_IO_3V3_LS 电压、确实从3.3伏下降到了0伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但这并不意味着无法访问 WKUP GPIO。 您能否检查 WKUP GPIO 寄存器是否在仅 MCU 模式下可访问? 如果需要、那么您应该能够通过 GPIO 接收输入、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试这么做。