This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625:在定制 AM625电路板的 u-boot 中显示启动界面图像

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461443/am625-am625-display-splash-screen-image-in-u-boot-of-custom-am625-board

器件型号:AM625

工具与软件:

我尝试在 AM6252定制电路板上显示启动界面。
但是、当我尝试显示启动界面时、会出现"同步中止"错误。
我想了解"同步中止"的原因、并感谢您的帮助。

与 EVM 不同、我使用的是单端口 LVDS 面板。

我使用以下链接检查了 defconfig 和器件树:

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components U4.2-Boot/UG-Splash-Screen.html#display-custom-logo-as-splash-screen  

https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/commit/?h=ti-u-boot-2024.04&id=9328edb265e25a3fdfbad5d8b11678869fe8eea7

我为在 U-Boot 中使用启动界面而修改的器件树如下:

panel_lvds: panel-lvds {
		bootph-pre-ram;
		compatible = "simple-panel";
		status= "okay";
		width-mm = <154>;
		height-mm = <86>;
		data-mapping = "vesa-24";
		panel-timings {
				bootph-pre-ram;
				clock-frequency = <5120000>;
				hactive = <1024>;
				vactive = <600>;
				hback-porch = <160>;
				hfront-porch = <160>;
				vback-porch = <23>;
				vfront-porch = <12>;
				hsync-len = <108>;
				vsync-len = <3>;
				de-active = <1>;
		};
  };
  
  &dss {
  clocks = <&k3_clks 186 6>,
           <&k3_clks 186 0>,
           <&k3_clks 186 2>;
  ti,am65x-oldi-io-ctrl = <&dss_oldi_io_ctrl>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&main_dss0_pins_default>;
};

有趣的是、启动界面在 Linux 内核中可以正常工作、但在 U-Boot 中无法正常工作。

为了在 U-Boot 中进行验证、我使用了以下命令行、其中会导致"同步中止"错误。

ext4load mmc 0:9 $loadaddr intellian.bmp
bmp display $loadaddr m m

对于调试、我启用了调试打印、日志如下:

=> bmp display $loadaddr m m
[common/bmp.c : 125] bmp_display
[common/bmp.c : 136] bmp_display map_to_sysmem complete
dss@30200000 (dss_plane_init:714): vidl1: bufsize 2560, buf_threshold 2559/1280, mflag threshold 1706/853 preload 1280
dss@30200000 (dss_plane_init:714): vid: bufsize 2560, buf_threshold 2559/1280, mflag threshold 1706/853 preload 1280
dss@30200000 (dss_vp_set_clk_rate:613): vp0: new rate 1125000000 Hz (requested 1120000000 Hz)
dss@30200000 (dss_vp_set_gamma:409): dss_vp_set_gamma: hw_videoport 0, lut len 0, hw len 256
dss@30200000 (dss_vp_write_gamma_table:389): dss_vp_write_gamma_table: hw_videoport 0
dss@30200000 (tidss_drv_probe:902): DSS fclk 250000000 Hz
"Synchronous Abort" handler, esr 0x96000044
elr: 000000008085a160 lr : 000000008085a0fc (reloc)
elr: 00000000fff5d160 lr : 00000000fff5d0fc
x0 : 00000000fdef9650 x1 : ffffffffff700000
x2 : ffffffffff958000 x3 : 0000000000000000
x4 : 0000000000000000 x5 : 0000000000000000
x6 : 00000000fdef9650 x7 : 0000000000000000
x8 : 000000000000000c x9 : 0000000000000008
x10: 00000000ffffffe8 x11: 0000000000000006
x12: 000000000001869f x13: 0000000000000000
x14: 0000000000000000 x15: 0000000000000000
x16: 00000000fff5d190 x17: 0000000000000000
x18: 00000000fdee3d80 x19: 0000000000000000
x20: 00000000fdee7a40 x21: 00000000fded2a80
x22: 0000000000007fff x23: 0000000000007fff
x24: 00000000fffe4e5c x25: 0000000000000000
x26: 0000000000000000 x27: 0000000000000000
x28: 00000000fdefb220 x29: 00000000fded2a20

Code: f9401001 8b020022 eb02003f 54fffec2 (b8004433)
Resetting CPU ...

resetting ...

作为参考、内核中使用的器件树的相关部分如下所示。
它在内核中正常运行。

&dss {
  status = "okay";
};

&dss_ports {
  #address-cells = <1>;
  #size-cells = <0>;

  /* VP1: LVDS Output (OLDI TX 0) */
  lvds_dss: port@0 {
    reg = <0>;

    oldi_out0: endpoint {
      remote-endpoint = <&lcd_in0>;
    };
  };
};


  lcd {
    compatible = "gwt,gwt-7.0-1024600-dwmc-55";
    backlight = <&lcd_backlight>;
    power-supply = <&vcc_3v3_sys>;
    /*
     * Note that the OLDI TX 0 transmits the odd set of pixels
     * while the OLDI TX 1 transmits the even set. This is a
     * fixed configuration in the IP integration and is not
     * changeable. The properties, "dual-lvds-odd-pixels" and
     * "dual-lvds-even-pixels" have been used to merely
     * identify if a Dual Link configuration is required.
     * But swapping them will cause an error in the dss driver.
     */

    port@0 {
      lcd_in0: endpoint {
        remote-endpoint = <&oldi_out0>;
      };
    };
  };

    framebuffer0: framebuffer@ff700000 {
      compatible = "simple-framebuffer";
      power-domains = <&k3_pds 186 TI_SCI_PD_EXCLUSIVE>;
      reg = <0x00 0xff700000 0x00 0x008ca000>;
      width = <1024>;
      height = <600>;
      stride = <(1024 * 4)>;
      format = "x8r8g8b8";
      clocks = <&k3_clks 186 6>,
         <&k3_clks 186 0>,
         <&k3_clks 186 2>;
      display = <&dss>;
      status = "okay";
    };

此外、我还在中添加了面板时序panel-simple.c、如下所示:

static const struct display_timing gwt_gwt70_1024600_dwmc55_timing = {
	.pixelclock = { 40800000, 51200000, 67200000 },
	.hactive = { 1024, 1024, 1024 },
	.hfront_porch = { 16, 160, 216 },
	.hback_porch = { 160, 160, 160 },
	.hsync_len = { 1, 108, 140 },
	.vactive = { 600, 600, 600 },
	.vfront_porch = { 1, 12, 127 },
	.vback_porch = { 23, 23, 23 },
	.vsync_len = { 1, 13, 20 },
	.flags = DISPLAY_FLAGS_DE_HIGH,
};

static const struct panel_desc gwt_gwt70_1024600_dwmc55 = {
	.timings = &gwt_gwt70_1024600_dwmc55_timing,
	.num_timings = 1,
	.bpc = 6,
	.size = {
		.width = 154,
		.height = 86,
	},
	.delay = {
		.prepare = 30,
		.enable = 200,
		.disable = 200,
	},
	.bus_format = MEDIA_BUS_FMT_RGB666_1X7X3_SPWG,
	.connector_type = DRM_MODE_CONNECTOR_LVDS,
};

kmsprint它在内核中正常工作时的信息如下所示:

root@AptusLx:~# kmsprint
Connector 0 (40) LVDS-1 (connected)
  Encoder 0 (39) LVDS
    Crtc 0 (38) 1024x600@54.42 51.200 1024/160/108/160/? 600/12/13/23/? 54 (54.42) 0x0 0x48
      Plane 0 (31) fb-id: 48 (crtcs: 0) 0,0 1024x600 -> 0,0 1024x600 (AR12 AB12 RA12 RG16 BG16 AR15 AB15 AR24 AB24 RA24 BA24 RG24 BG24 AR30 AB30 XR12 XB12 RX12 XR15 XB15 XR24 XB24 RX24 BX24 XR30 XB30 YUYV UYVY NV12)
        FB 48 1024x600

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与我们的开发人员确认并与您联系。 据我所知、该驱动程序仅支持双链路模式、我不确定如何在 Uboot 级别配置为单模式。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:

    因为发生了同步中止、我研究了驱动程序代码。
    我确认驱动程序代码考虑了双链接。
    但是、这似乎不是导致中止问题的原因。

    似乎我在某处犯了一个错误。

    您可以与开发人员核实以确认吗?

    我期待您的答复。

    此致、
    南承珉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开发人员目前不在办公室、请预计下周回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    感谢您的更新。 但是、本周我非常迫切需要得到援助、因为这将影响我们目前的进展。
    是否有办法更早地安排支持或指导?
    非常感谢您的帮助!

    此致、
    南承珉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前在 U-Boot 级中仅支持双链路 LVDS。 我们的"任务"列表中增加了对单链路 LVDS 的支持、未来可能会提供此功能、但目前我没有任何补丁来帮助实现。

    此致

    Divyansh