This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:Linux 或 U-boot 无法从定制电路板上的 eMMC 引导

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465451/am6422-linux-or-u-boot-is-not-booting-from-the-emmc-on-the-custom-board

器件型号:AM6422

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在尝试从 SD 卡在 eMMC 上刷写 u-boot 映像和 Linux OS 映像。 但不会加载 U-boot 加载程序本身。 您能否告诉我、如果我遗漏了从 eMMC 引导 Linux 操作系统所需的任何步骤或配置? 仅供参考、我已执行以下链接中的步骤。 已附加完整的 U-Boot 控制台日志。

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=WI1KRXP__9.02.00.00%20v1&node=A__Acd0nQTgfZUAAJJCnbWdKQ__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__9.02.00.00%20v1

U-Boot 完整控制台日志:

e2e.ti.com/.../eMMc_5F00_update_5F00_log.txt、 e2e.ti.com/.../From_5F00_SDcard_5F00_UbootLog.txt 

修改在 Uboot ENV 文件中完成:

错误:

此致、Kalyan