This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:Hwip_disable CAN##39;t work

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462005/am62a7-q1-hwip_disable-can-t-work

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

方式  HwiP_disable 可以在 AM62A R5中禁用所有中断、但它无法正常工作、您可以帮助找出原因吗?

 

BR、

Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    感谢您的提问。

    您能否提供该问题的更多详细信息?

    客户正在使用哪个 MCU+SDK 版本?

    还要告诉我们未被禁用的中断的优先级是什么?  

    您的意思是在 HwiP_disable API 调用后、具有特定优先级的中断没有被禁用或任何中断没有被禁用?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:  

    我面临一个问题、Hwip_disable 无法禁用所有中断。
    MCU+SDK 版本:09_02_00_38
    背景 :我试图为关键段添加保护,所以我调用了 freeRTOS 函数 taskENTER_CRITICE_FROM_ISR()和 taskENTER_CRITICAL ()。
    症状 :调用这些函数中的任何一个后,我发现中断仍然触发,并且没有被禁用。
    我遇到了一个类似的问题、我自己创建了一个计时器、但仍然无法禁用它的中断:
    以下是我做过的尝试:
    1. 已将中断优先级更改为最低 (仍然、不能禁用中断)
    2. 调用 HwiP_disableInt 以禁用特定中断 (本文内容)
    如果我想禁用所有中断、我应该怎么做?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rudao、您好!

    您能否使用最新的 MCU+SDK v10.01进行检查?

    请告知我们结果。

    此致、

    Tushar