This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:LPDDR4配置工具

Guru**** 2539550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458915/tda4ven-q1-lpddr4-config-tool

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfigTDA4VM

工具与软件:

尊敬的 Kevin:

从 TDA4VEN DDR SysConfig 工具中、我无法看到与 VREF ect 作为 TDA4VM 相关的设置、这意味着我们无法立即通过工具对其进行配置、对吧? 客户现在想确认 TDA4VEN 中的默认设置是什么。

VREF 控制- DQ VREF 范围  
VREF 控制- DQ VREF  
VREF 控制- CA VREF 范围  
VREF 控制- CA VREF  
终端- CA ODT  
终端- DQ ODT

这个问题背景是三星 LPDDR4引导失败问题,客户也向三星团队寻求支持,三星需要我们再次确认 VREF 设置。

BR、

Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    在 TDA4VM 的上述代码片段中、针对启动频率(F0)与工作频率(例如:F1 / F2)的设置是分开的。

    对于 TDA4VEN、  

    • DRAM CA ODT 和 DQ ODT 在 F0、F1、F2上的设置相同。 用户输入中填充的任何内容都将应用于全部3x。
    • DRAM DQ 和 CA VREF 最终设置将由训练确定(TDA4VM 也是如此)。 TDA4VEN 的初始设置由工具硬编码为:
      • DQ:范围0、16%
      • CA:范围0、25.6%

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如何修改 CA verf 和 DQ verf 的配置?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 阿尔斯、

    该主题是否有更新? 我们一直期待着您的答复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CA Vref 和 DQ Vref 在初始化期间进行训练。  

    您是否想禁用 VREF 训练并通过软件设置值?  请注意、我们不建议/支持禁用 VREF 训练的解决方案。 这是调试步骤、还是您认为训练确定的 VREF 值不足?  

    谢谢!
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    CA Vref 和 DQ Vref 在初始化期间接受训练。  [报价]

    您是否认为 dq verf 和 ca verf 的值是可变的? 这是否取决于每次上电启动后初始化 DDR 训练的结果?

    您是想禁用 VREF 培训并通过软件设置相关值吗?  请注意、我们不建议/支持禁用 VREF 训练的解决方案。 这是调试步骤、还是您认为训练确定的 VREF 值不足?  [报价]

    实际上、我们正在尝试调试 Samsung DDR。 修改 dq verf 和 ca verf 的值并不意味着我们不信任经过训练的值。 一方面、我们不确定 dq verf 和 ca verf 的电流值是多少。 另一方面,我们想尝试修改这些值,看看它是否可以解决三星 DDR 无法引导到文件系统的问题。

    刻度。

    [/quote]