This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:请确认是否可以与 TDA3正确连接并由 TDA3处理来自 AFE5401的采样数据。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462351/tda3mv-please-confirm-whether-the-sampled-data-from-the-afe5401-can-be-correctly-interfaced-with-and-processed-by-the-tda3

器件型号:TDA3MV

工具与软件:

您好、请帮助确认当输入到 VIP 端口时、是否可以正确地识别红色框中显示的来自 AFE5401的并行数据。

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我在之前的帖子中提到的、VIP 还支持标准视频接口、它可以通过标准视频接口捕获基于输入 HS 和 VS 信号的图像。 因此、请检查 AFE401是否可以输出此类标准信号。 请确保 HS 和 VS 不会 在同一时钟周期切换。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      非常感谢您的答复。

     我们将 DSYNC1与 HS (水平同步)信号相连、将 DSYNC2与 VS (垂直同步)信号相连、它们的工作频率不同。

     此致

     Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    有几个问题、  

    -两个 DSYNC 同时切换,相同的时钟周期, 你是否可以尝试将它延迟至少一个时钟周期?  

    -什么是延迟阶段? 它是否可以 被视为消隐周期?  

    -采样相位中是否只有两条线?  

    -在消隐线中没有线路切换?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh

     两个 DSYNCx 信号被同时触发、AFE5401手册中没有关于调整它们之间的延迟的规定。

      。  相位  可将其配置为设置延迟周期时间、除此之外、它还具有  消隐阶段 .

     TRIG 可用作采样触发器。

     在采样相位中只有两条线、 DSYNCx 信号 用于通道数据识别。

     是、消隐线路中没有线路切换。

     此致

     Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     同时触发两个 DSYNCx 信号、AFE5401手册中没有关于调整这两个信号之间的延迟的规定。

    这可能会在检测同步信号时产生问题。  

     VIP 不会使用 TRIG、VIP 仅使用两个输入信号(VS 和 HS)来捕获数据、因此您需要选择 上面列表中的两个信号。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:
    如果 DSYNC1和 DSYNC2用作输入信号(VS 和 HS)、是否需要在两者之间延迟一个周期以采集数据?

    此致

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、请在它们之间保持几个延迟周期。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

      好的、谢谢!

      此致

      Tom